欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

真空式排气组件

  • 2022.02.09 13:37:01
  • 米思米
  • 1924

 米思米“真空式排气组件”是一种用于强制排出在塑料填充型腔过程中产生的空气和气体成分的新产品。
 将“真空式排气组件”直接安装在要排出空气或气体部分的下方,并在其上安装TS阀,则可以利用压缩空气将空气或气体从型腔中排出到外部。
 此外,还可通过将顶出销穿过“真空式排气组件”的中心孔,让空气和气体从顶出销的安装间隙强制排出。

 可使用工厂内压缩机所提供的压缩空气。压缩空气的供气压力应在0.3~0.5MPa范围内,并通过接头提供给模具。
 空气应送达预先在模具中加工出凹槽的“真空式排气组件”的安装孔。
 “真空式排气组件”的端面和圆柱部分预先安装了橡胶O型圈,可防止漏气。
 当向“真空式排气组件”的侧面供给压缩空气时,压缩空气在单元内部的锥形流道中高速流动,此时产生的负压迫使空气从组件上部的开口部位排出。

 对于以往使用的仅仅依靠TS通风口和脱气结构难以获得良好排气效果的模具,可以期待进一步的改进效果。
 另外,在使用过程中,可通过在保养时定期清洗积累的树脂成分,实现长期使用。

 为了稳定的注塑成型条件和降低填充压力,将型腔中的气体强制排出是一个重要的着眼点。
 如果您在使用新型成型材料时遇到脱气问题,请务必尝试这一新产品。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities